This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:通过 ISOW7840 VISO 输出为 DVDD 引脚供电

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011692/dac7716-power-supply-to-dvdd-pin-from-isow7840-viso-output

器件型号:DAC7716
主题中讨论的其他器件: ISOW7840

您好!

我注意电路板使用的是 DAC7716。
DAC7716上 IOVDD 和 DVDD 的电源将由数字隔离器 ISOW7840的 VISO 输出(3.3V)供电。   
ISOW7840 VISO 输出包含一些电压纹波。  

如果提供给 DVDD 的电源质量对 dac7716的模拟输出没有影响、我想在没有额外的 LC 滤波电路的情况下为 DVDD 供电。  
(即使在这种情况下、DVDD 引脚也会添加0.1微法拉和10微法拉电容器)

ISOW7840 VISO 输出的纹波电压约为100mVp-p
(根据 ISOW7840数据表的内容、图31)

请告知我从 ISOW7840 VISO 输出到 DAC7716的 DVDD 引脚的电源。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC7716具有独立的模拟电源 AVDD 和 AVSS。 模拟输出噪声性能由这些电源和基准上的噪声决定。话虽如此、如果数字线路上的噪声过大、它可以通过系统耦合、并且可以在模拟输出中产生噪声。 这在很大程度上取决于电路板和 DAC 部分的布局。100mVpp 在较高的一侧、我们没有通过数字电源上的这种噪声验证 DAC 性能。

    通过适当的布局、我们可以最大程度地减少这些误差。 请观看下面的数字馈通视频、了解有关该效应的详细信息。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-dacs-digital-feedthrough

    如果可能、有用于 DVDD 的额外滤波器。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh K

    感谢你的答复。

    我还会考虑添加一个额外的滤波器作为一个选项。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用 DAC7716。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    我正在结束这一主题、如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。

    此致、

    AK