This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:DVDD 和 AVDD 的加电间隔

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011310/ads8528-power-on-interval-for-dvdd-and-avdd

器件型号:ADS8528

您好!

我考虑使用 ADS8528的电路板。

我考虑下面的电源序列。 (基于数据表上的第11节)

第一步:DVDD 上电

AVDD 第二次通电

第三个 HVDD/HVSS 上电

DVDD 上电和 AVDD 上电之间可能存在大约1秒的时间差、但我想知道是否存在问题。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    AVDD 和 DVDD 用于不同的电路、与您所说的一样、它们没有问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    您的返利对我非常有帮助。

    此致、

    网状网络