This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于滑动电位器应用的多通道 ADC

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7951, ADS7028, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011579/multi-channel-adc-for-slide-potentiometers-application

主题中讨论的其他器件:ADS7953ADS7951ADS7028

你(们)好

我的客户正在选择多通道 ADC 来在一个电路板上测量16个滑动电位器、我在此收集一些要求、您能不能借此机会为您提供正确的 TI P/N?

  • 初始分辨率和采样率:12位和1~2Msps
  • 通道:16个通道或8个通道
  • 同步采样:
    • 可能会有多个通道同时进行测量、但具体的通道数尚不确定、可能是4或5个通道。
    • 如果无法同时采样、客户是否可以使用轮询方法来收集数据?

我大致找到了三个多路复用器件、您能不能也提供您对这三个器件的意见?  

16通道: ADS7953

8通道:ADS7028、ADS7951

谢谢你。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户正在寻找同步采样、请缩小器件数量。 我进行了快速 参数搜索 、请注意、前4个器件符合1MSPS 标准、其余器件最高可达500kSPS。  

    如果它们对多路复用器件开放、则有更多选项。  

    您列出的三种器件都是很好的选择、也是非常流行的器件

    ADS7028 是这三款器件中的最新器件、具有集成功能、支持不同的工作模式(自动序列最好向客户展示)、并具有 GPIO 功能。 如果 客户不使用 ADS7038系列器件、我还建议查看该系列器件、该器件不支持所有集成功能。  

    其他两个器件属于同一系列、功能相似、主要区别在于通道数、如您所述。 这些器件非常受欢迎、也支持 GPIO 功能。  

    此致

    Cynthia