Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20
编号:CS0564145
联系人:Chris Keeney
名字:Chris
姓:Keeney
简短描述:ADS54J20查询
电子邮件:chris.keeney@saabinc.com
公司:Saab 公司
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:
Q1: 我能否以低于1GSPS 的速率计时以及如何进行插槽? 我唯一看到的低于1GSPS 的情况是图55、56显示低至700MSPS。
Q2: 是否可以仅使用此器件、仅使用1个 ADC? 我喜欢它的…功能、但只需要1 μ A 我可以不使用另一个吗? 如果是、是否建议对这些 I/O 进行处理、设置关闭通道等?
我肯定想知道最小时钟速率、但从表10可以看到、我可以将其降低到250、而表12 (如果我决定使用该模式)可以降低到300。 我肯定想使用480MSPS 时钟速率、以确定是否不使用抽取。 我还可能尝试使用抽取、最高可达960 MSPS。 我知道这听起来有点落后、但如果我要使用抽取、我会在器件中使用 DDC、而如果我使用的是480MSPS、我会使用自己的(因此不需要像抽取那样的 I/Q)。