This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:单个 ADC 使用和最小时钟速率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011459/ads54j20-single-adc-use-and-min-clocking-rate

器件型号:ADS54J20

编号:CS0564145
联系人:Chris Keeney
名字:Chris
姓:Keeney
简短描述:ADS54J20查询
电子邮件:chris.keeney@saabinc.com
公司:Saab 公司
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

Q1: 我能否以低于1GSPS 的速率计时以及如何进行插槽?  我唯一看到的低于1GSPS 的情况是图55、56显示低至700MSPS。

Q2: 是否可以仅使用此器件、仅使用1个 ADC?  我喜欢它的…功能、但只需要1 μ A 我可以不使用另一个吗?  如果是、是否建议对这些 I/O 进行处理、设置关闭通道等?

我肯定想知道最小时钟速率、但从表10可以看到、我可以将其降低到250、而表12 (如果我决定使用该模式)可以降低到300。  我肯定想使用480MSPS 时钟速率、以确定是否不使用抽取。  我还可能尝试使用抽取、最高可达960 MSPS。  我知道这听起来有点落后、但如果我要使用抽取、我会在器件中使用 DDC、而如果我使用的是480MSPS、我会使用自己的(因此不需要像抽取那样的 I/Q)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    根据数据表、最小时钟速率为250MSPS。 如果您愿意、只能使用一个 ADC。 只需 在未使用的输入对上使用100欧姆差分电阻器。
    请参阅数据表、了解有关为单个通道断电的信息。

    此致、

    Jim