This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:需要配置软件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011652/adc12dj5200rfevm-configuration-software-needed

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

团队、  

我的客户正在尝试将两个软件包下载到  他的 PC:HSDC Pro 软件和配置 GUI 软件。 他遇到了如下问题:

3.2中的链接(如下所示)使我可以安装已安装在3.1中的软件。 我很困惑,它看起来应该有 HSDC 软件,一个补丁,我已经安装了这两个补丁,然后是一个配置软件,我在网站上找不到它。

您能不能指导我们在哪里可以找到配置软件?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victorija:

    HSDCpro 软件自编写本用户指南以来已更新、无需安装补丁。 安装最新版本的 HSDCpro 软件后、应自动下载 ADC12DJ5200RF 所需的所有 INI 文件。  

    此致、

    Neeraj