This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:IOVDD 和 DVDD 的加电间隔

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011314/dac7716-power-on-interval-for-iovdd-and-dvdd

器件型号:DAC7716

您好!

我认为电路板使用的是 DAC7716。

我考虑下面的电源序列。 (基于  数据表上的第22页电源定序)

第一步:IOVdd 通电

DVDD 第二次通电

第3个 AVDD/AVSS 电源打开

IOVDD 上电和 DVDD 上电之间可能存在大约1秒的时间差、但我想知道是否存在问题。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在 DVDD 之前为 IOVDD 加电。 首选排序方案如下所示。

    DVDD 和 IOVDD 一起、或者先是 DVDD、然后是 IOVDD

    AVSS 和 AVDD  

    基准电压(为了确保 ESD 保护电路不导通、应在 AVDD 出现后施加 REF-x)

    希望这澄清了您对电源定序的疑问

    此致、

    AK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh K、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有问题、很乐意提供帮助。

    此致、

    AK