This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:仅使用一个 AD 器件时、能否将 CS 信号连接到 GND

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010703/ads1299-can-i-connect-cs-signal-to-gnd-when-i-use-only-one-ad-device

器件型号:ADS1299

您好!

我认为我的主 SPI CS 引脚与 ADS1299的延时时间请求不匹配、因此我遇到了通信问题、无法从 ADS1299获取任何信息。 因此、我将 CS 引脚连接到 GND、然后通信工作良好。 因此 、当我只有一个 AD 器件时、我想知道是否可以将 CS 引脚连接到 GND (或低 GPIO)。

期待您的帮助。

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    感谢您发帖。  

    如果不与任何其他器件共享 SPI、则可以将 CSB 引脚设置为低电平。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的重播。

    接下来    的另一个问题是,如果我将 CS 保持在低电平,并且在未传输期间有 SCLK 信号的噪声,使 SCLK 异常,ADS1299会将该噪声识别为 SCLK 信号。 在传输周期中、我可以在下面的数据表中找到、即如果 SPI 处于异常状态、CS 应该拉高以涵盖。

    因此、如果我将 CS 保持在低电平、当 SCLK 中出现问题时、这些问题是否会影响以下采样数据?

    如果噪音只影响时间异常、我认为保持 CS 低电平是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    保持 CSB 永久处于低电平的缺点之一是 SPI 总线的抗噪性。 SCLK 信号中的任何噪声都可能导致 SPI 总线处于未知状态或无法解码正确的命令。 此外、它还可能导致样本数据损坏。 因此、在这种情况下、要么发出器件复位信号、要么将 CSB 拉至高电平来复位串行接口。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC、

    非常感谢、 结论 是如果我保持 CS 处于低电平、 我将面临 SPI 通信的风险。

    我将考虑如何处理它。

    祝你一切顺利!

    Yan