This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370:标称电阻容差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DX370, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011037/adc16dx370-nominal-resistance-tolerance

器件型号:ADC16DX370
主题中讨论的其他器件: THS4521

团队、

在采样端口 Vin+和 Vin-处、ADC16DX370的标称电阻为100欧姆。

该100欧姆电阻的容差是多少? 环境和温度下的温度。

我需要构建抗混叠滤波器。 在第50页的应用手册中使用了外部负载电阻 RL、在49 A 中使用了33欧姆。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    ADC 的模拟输入电阻为100欧姆差分电阻、是 IC 工艺的一部分、即使在环境温度下、这些电阻器也具有更宽的容差范围。 请参阅图39中的 S11图。

    如果您计划使用放大器设计抗混叠滤波器、我将使用数据表中指定的200欧姆差分负载来进行滤波器设计。 我还会保留一个后端接选项、以帮助"硬化"实际所需的阻抗。

    使用放大器时、整个输入网络将需要反映放大器表征的最佳阻抗或 Rload。 例如、在 THS4521上、Rload 为1k Ω 差分电阻。

    此致、

    Rob