This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015引脚保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011085/ads1015-ads1015-pin-protection

器件型号:ADS1015

仪表放大器的输出连接到 ADS1015、有必要防止 ads1050因过压而受损。 图中 Rx 的值是合适的。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您澄清您的问题吗? 您是否询问是否需要对 AIN0提供额外保护? 如果用于仪表放大器和 ADS1015的5V 电源来自同一电源、则不应出现问题、因为 AINx 引脚可处理高达 VDD + 0.3V 的电压。 如果您认为其中一个电压轨可能会接收一些潜在的破坏性瞬变、那么添加额外保护肯定不是一个坏主意、因此如果您能够承受空间和 BOM 成本、这将是一个好主意。

    此致、

    Scott