This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:VCM 由4Fh 寄存器设置进行了更改

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010808/ads54j60-vcm-changed-by-4fh-register-setting

器件型号:ADS54J60

大家好、团队、

我收到了客户关于 ADS54J60IRMP 的问题。

数据表指出 VCM 端子为2.1V、但在实际测量中、它显示的电压值约为2.17V 和2.18V。

在其电流设置中、寄存器4Fh 设置为0h、并根据数据表第55页的"表32。 寄存器4Fh 字段说明"、它说、为了补偿600 Ω 电阻器引起的100mV 压降、器件默认将 VCM 电压提高100mV。

这是否表明 VCM 端子上的共模电压已经大约变为2.2V、电压为+100mV?

如果是、他们应该将哪个 VCM 视为差分输入 VCM +/- 0.475V 的 VCM? 默认2.1V 或补偿2.2V?

最好的爬梯

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    VCM 的典型值为2.1V。 这可能因器件而异。 客户记录的值是正常的。 根据地址4F 的设置、它们在 VCM 端子上读取的电压将变化100mV。 对于模拟输入、由于电阻为600 Ω、因此 VCM 将稍微降低。 该值通常约为2V 或1.9V、具体取决于地址4F 的设置。 如果它们是交流耦合模拟输入、我建议将地址0x4F 保留在0x00。 该器件存在误差的空间、因此我不会担心交流耦合应用中的 VCM。 它们只需确保输入差分摆幅不大于1.9Vpp。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您解释 VCM 电压变化。

    客户告知他们的系统为0.95Vpp、而不是1.9Vpp、因为 INP 侧仅包含 VCM 的+分量、INM 仅包含-分量。

    他们联系我们、了解输入容差是否会缩小到0.85Vpp、因为2.1V 和2.2V VCM 之间存在大约100mV 的差异。

    据说、这是一个器件、会占用很大的误差空间、因此他们知道它可以在0.95Vpp 范围内设置。

    我谨宣布本案结案。 感谢您的及时响应。

    此致、

    梁太郎福井