This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:插入器板原理图&放大器;布局

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM, ADC3643, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010567/adc3643evm-interposer-board-schematic-layout

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3643TSW1400EVMFMC-ADC-ADAPTER

您好!

我正在考虑使用 ADC3643EVM 并将其连接到 Xilinx FPGA EVM 板。  为此、我将使用 ADC3643EVM 随附的转插板。

我n`t 检查 ADC3643EVM 和 FPGA EVM 之间的连接、但我没有找到内插板的原理图。

您能否提供此类原理图和布局?

谢谢、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    如果您计划将 ADC3643EVM 连接到 Xilinx EVM、则无需插入器板、并且可以将 ADC3643EVM FMC 直接连接到 Xilinx 平台。 此插入器板用于连接到 TI 的 TSW1400EVM FPGA 数据采集卡(将 ADC3643 CMOS 数据转换为 LVDS)。

    请在下面查找插入器板文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../35XX_5F00_C_5F00_INT-Board-Files.zip

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回复。  我没有提到一个重要问题。 Xilinx EVM 是 KCU105、它具有两个 FMC 连接器、一个 FMC HPC 和一个 FMC LPC。  在本例中、FMC HPC 连接器已在使用中、因此我需要将 ADC3643EVM 连接到 FMC LPC。  这就是我考虑使用插入器板以及 FMC-ADC_ADAPTER 板的原因。

    您认为这是可能的吗?

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    查看 LPC 的 KCU105原理图、它看起来不像引脚列 E 和 F 未路由到任何 FPGA 引脚、因此它将无法直接本地连接到 ADC3643EVM (HPC 连接器将正常工作)。

    FMC-ADC-ADAPTER 板将不起作用、因为 E/F 列未路由。

    目前、似乎没有一种将 LPC 用于 ADC3643EVM 的直接解决方案、可能需要利用 HPC 或为 LPC 构建插入器。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据 FMC-ADC-ADAPTER 原理图(SLOR101A.ZIP)、不会在 FMC-ADC-ADAPTER 中路由 E/F 列。

    FMC-ADC-ADAPTER 板似乎从 ADC 连接器转换为 FMC LPC。 我弄错了吗?

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    是的、正确的做法是、它是一个 ADC 到 FMC 转换器、但正如您提到的、E/F 不包含在路由中。

    此外、FMC-ADC-ADAPTER 的 PCB 底部有两个连接器、这不会(机械地)起作用、因为 ADC3643EVM FMC 位于 PCB 的底部。

    《ADC3643EVM 用户指南 》中包含了 EVM 如何通过转插卡连接到 TSW1400EVM 的图片(第4、5页)。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    FMC-ADC-ADAPTER 的路由中不包含 E/F 这一事实正是我想要的。

    因此、通过连接 ADC3643EVM +转接卡+ FMC-ADC-ADAPTER、我可以将 ADC3643EVM 连接器(FMC HPC)上的所有线路转换为 FMC-ADC-ADAPTER 连接器(FMC LPC)。 最后、我要将 FMC-ADC-ADAPTER 板连接到 KCU105 FMC LPC 连接器。

    我认为这是电路板的稍微扭曲的组合、但我认为它应该起作用。

    或者我是否缺少了什么?

    此致、

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我现在看到了。 抱歉、我没有考虑使用 ADC3643EVM 转接卡。

    是的、我认为这将起作用(至少对于从 ADC3643EVM 到插入器到 FMC-ADC-ADAPTER 到 KCU105的 LPC 的引脚映射)、尤其是因为我们将转换到 LVDS、所以所有电路板的寄生电容不应成为一个大问题。

    我还认为插入式/包容式连接器不应存在任何问题。  就所有卡/ PCB 的几何形状而言、在不发生灾难性碰撞的情况下安装在一起、我认为这也是可以的、但您可能需要仔细检查 KCU105是否有足够的间隙、并且没有关键连接器被阻塞。

    如果你最终尝试这个、我很想知道它是否适合你。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiDan、

    是的、我将检查是否有足够的空间用于所有电路板的连接。

    如果我最后尝试所有这些、我将告诉您它是否起作用。

    但斯克非常值得你的大力支持!!

    此致、

     Miguel