This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541:是否计划生成65MSPS 版本?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3542, ADC3543, ADC3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010915/adc3541-is-there-plans-to-produce-a-65msps-version

器件型号:ADC3541
主题中讨论的其他器件:ADC3542ADC3543

我们目前正在 产品中使用 LTC2256-14进行热视频捕获、并计划更新设计。 我们计划重新设计,并想知道这些模型中是否有任何模型计划用于生产 ADC3542/ADC3543。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidney、

    是的、我们计划发布 ADC3541的更高采样率版本。 请通过电子邮件(d-brock@ti.com)联系我、我很乐意与您分享更多详细信息。

    此致、

    Dan