This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:CH5SET~CH8SET。

Guru**** 2563610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010717/ads1299-4-ch5set-ch8set

器件型号:ADS1299-4

大家好、

我的客户在阅读这些内容时有时会阅读61h。
ADS1299-4应全部为0。
为什么会发生这种情况?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    感谢您发帖。

    加电后、器件可能无法处于适当的复位状态。 它们是否遵循数据表图67中显示的“加电时的初始流量”序列?  请发出复位命令并查看寄存器是否仍读回相同的值。 另请验证器件 ID 寄存器是否正确、是否为4通道器件。

    谢谢

    -TC