This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:本底噪声水平计算

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010006/ads131m06-noise-floor-level-calculations

器件型号:ADS131M06

您好、Ryan、

很抱歉、我离开了很长时间、忙于其他事情。

实际上、我使用900K 的上部电阻器和2K 的底部电阻器感应540v 的交流电压。

因此、在 ADC 上、当施加540v 时、我将获得1.2V 电压。

对于连续运行、我希望确保实现1V 的分辨率(使用的所有电阻器均为1%容差)。

请帮我了解如何获得本底噪声级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    通过电阻分压器施加外部交流电压时、我不希望 ADC 噪声性能与数据表噪声测量值相匹配(第7节)。 我们的测试通常包括来自干净、低失真函数发生器(即 Audio Precision 或类似设备)的输入短路噪声或满量程正弦波。 我们以这种方式对器件进行特性描述的原因是为了展示 ADC 可以实现的最佳性能。

    但是、通过电阻分压器的1V 电压将转换为大约2.2mV。 假设增益= 1、这相当于信号幅值为-54.67dBFS。 当增益= 1时、最小动态范围为92dB、因此这对于我们的 ADC 而言不应成为问题。  

    此致、

    Ryan