This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:转换器停止正常工作

Guru**** 2803105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010711/ads124s08-converter-stop-to-work-properly

器件型号:ADS124S08

我们正在使用 ADS124S08和 PIC32MX 开发信号发送器。 微控制器通过光耦合器与 ADS124S08隔离(您可以在附加文件中看到)。

我们使用内部基准、时钟和输入信号为单端信号。

在测试过程中、我们观察到转换器停止正常工作并因此发送零。 这种情况持续存在、直至电源被回收(关闭和打开)。 即使硬件复位也无法使转换器正常工作。

请、您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

Dimas Ramalho

dimas.ramalho@microsad.com.br

e2e.ti.com/.../TH300.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    通常、如果由于瞬态电压或意外电压而超出其中一个绝对最大额定值、就会发生这种情况。  瞬态电流很可能流经 ADS124S08的 ESD 结构、并通过 ADC 的输入引脚流经输入滤波电阻器、然后通过二极管接地。  流经引脚的最大电流为10mA。  滤波电阻器的值很可能不够大、无法充分限制电流。  我建议增大滤波电阻器的值、看看这是否是一个改进。

    为了获得更多帮助、我需要了解测试条件、其中显示了测试条件以及使用的特定器件配置(寄存器设置)。

    我确实注意到、在原理图中、您缺少 AVDD 至 AVSS 所需的330nF 电容。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    I θ´ll 在 AVDD 和 AVSS 之间放置330nF 电容。
    测试条件是使用热电偶类型 K 完成的、我们有一个接触器打开和关闭、周期为10 s、会产生一些噪声。
    在附加的文件中、您将找到从主初始化部件调用一次的 ADS_Int ()和每80ms 调用一次的 AnalogInputManager ()。 此函数 读取通道0 (用于 TC1047冷端补偿的室温)和通道5 (TC 类型 K)。
    此致、
    Dimas Ramalho。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    我将重点介绍接触器。 当接触器通电和断电时、通常会发生较大的瞬变。  TC 将具有接线、用于拾取与天线类似的这些瞬变。  我会将示波器连接到各种模拟输入、以查找这些瞬变以及是否超出 ADC 的绝对最大额定值。  

    我还会观察模拟接地、以查看 是否存在任何明显的接地反弹。  这可能表示接地不良或电路板布局问题。

    此致、

    Bob B