This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 VBIAS 寄存器

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010098/ads124s08-using-the-vbias-register

器件型号:ADS124S08

大家好、

为了测量电压、我设置了四个通道、我将在下面详细介绍。

通道# +输入 -输入
1 AIN5 AINCOM
2. AIN3 AIN4
3. AIN2 AINCOM
4. AIN1 AINCOM

在我设置 VBIAS 寄存器之前、悬空输入往往会导致内部温度传感器和电压读数发生非常明显的波动。 我已经尝试在除要读取的通道之外的所有输入上设置 VBIAS、在所有正输入(AIN5、AIN3、AIN2、AIN1)上设置 VBIAS、并在所有负输入(AINCOM、AIN4)上设置 VBIAS。 现在、在所有负输入上设置 VBIAS 似乎表现最佳。 如果我连接其他输入或断开其他输入、读取的电压不变、我可以告诉您 VBIAS 设置正确。 我不确定是否有正确的方法可以根据您要使用的输入设置 VBIAS 寄存器。 我在数据表中能找到的关于未使用输入的所有内容都位于第31页的底部、其中显示不会对未选择的输入进行过驱动。 尽管我的问题非常具体、但如果能回答有关处理浮点或未使用的输入并确保它们不会干扰转换的问题、我将不胜感激。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    ADS124S08数据表第89页的第10.1.5节介绍 了未使用 的输入和输出。  悬空输入不应影响所测量的通道。  以超出 ADS124S08输入范围的方式连接的输入可能会影响测量。  模拟输入范围受模拟电源(AVDD/AVSS)的限制。  如果输入 电压超出输入范围、则测量可能会出现问题。  如果您的输入电压连接到交流供电的外部电源、该电源以与 AVSS 相对的不同电势输出直流电压、则可能会发生这种情况。  在这种情况下、VBIAS 有助于将偏置电压调节到输入范围内的电压。

    但是、在这种类型的配置中使用 VBIAS 可能会灌/拉电流、从而增加测量误差。  VBIAS 的目的是为热电偶等传感器设置偏置点。

    如果您仍有疑问、请向我发送您的原理图和所施加的输入电压。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我已经通读了有关未使用的输入和输出的部分、但在使用 VBIAS 寄存器时仍然存在一些困惑。 我测量的是一个隔离式热电偶、我对此有两个问题:

    1) 1)如果您对 正 输入和负输入施加偏置电压、会发生什么情况?
    2) 2)是否最好将 VBIAS 连接到正 负输入?
    感谢你能抽出时间、
    插孔 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    可能有偏置 TC 的配置。  一个很好的资源是《热电偶测量基本指南》。  ADC 测量是 AINP 和 AINN 之间的差分测量。  如果两个输入端的电压相同、则结果为0。  但是、实际结果可能会有所不同、具体取决于相对于 VBIAS 路径的特定多路复用器电阻和相对于 TC 的影响、但在任何情况下、您只想将 VBIAS 设置为 AINP 输入或 AINN 输入、但不想同时将两者都设置为 AINP 输入。

    至于 AINP 还是 AINN 应用于 VBIAS、不应存在可测量的差异。  唯一会略有变化的是 PGA 的共模、 这不会影响 TC 测量、因为 TC 电压很小。

    此致、  

    Bob B