This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:桥式传感器应用

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1231, ADS131M02, ADS1235, ADS122C04, ADS1220, ADS122U04, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010595/ads1232-bridge-sensor-applications

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件: ADS1231ADS131M02ADS1235ADS122C04ADS1220ADS122U04ADS124S06

您好、专家、

我的客户正在考虑将 ADC 用于 电桥传感器输入。

用例

CH1:PGA 增益= 128,需要24位,输入信号 范围= 0.1mV 至10mV, 连续测量

CH2:PGA 增益= 1, 不需要24位,输入信号 范围= 0V 至3V,有时在系统 从 MCU 请求时进行测量。

问题1。  

ADS1232是否适合此用例?

问题:Ch1和 Ch2之间的增益不同。 它们需要在 每次通道测量时控制 Gain0引脚和 Gain1引脚。

换句话说、 它们是否应该使用单通道器件(ADS1231)进行 CH1测量? 他们 是否应该使用  MCU 中的集成 ADC 进行 CH2测量?

问题2.

他们非常喜欢用于此用例的低功耗 ADC。

您是否有任何推荐的器件?

我觉得 ADS131M02每个通道都有独立的 PGA。 它们是否可以将其用于 桥式传感器应用?

您对其他器件有什么想法吗?

Thnaks

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    这似乎是一个简单的答案、但不清楚应用的总要求是什么。  具体而言、电桥测量的功率要求和精度水平。  另一个因素是每次测量所需的时间。  例如、ADS1232 (和 ADS1231)以10sps 和80sps 输出数据速率运行。  这些器件还具有 SINc4滤波器、因此当多路复用器发生更改时、器件将在数字滤波器稳定至正确的输出结果之前进行4次完整的转换。

    有许多快速器件、例如 ADS131M02、它们具有同步采样转换器、可用于应用。  但是、转换速度越快、并且使用多个器件时、功耗会显著增加。

    因此、除了前面提到的器件外、还有许多其他可能的器件、例如 ADS1235和 ADS124S06。  但是、如果功耗是一个重要考虑因素、ADS1220是一款非常适合节能的解决方案、它具有2个差分输入、在 Turbo 模式下的速度高达2ksps。  ADS1220还具有高达128的 PGA 、可进行单端测量。  通道间配置可在全双工通信中进行、其中第2个通道设置为配置、同时从第一个通道读取数据。  ADS1220还具有非 SPI 型号、例如用于 I2C 的 ADS122C04和用于 UART 通信的 ADS122U04。

    此致、

    Bob B