This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:ADS1247单端测量数据突然变化

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010300/ads1247-ads1247-single-ended-measurement-data-suddenly-changes

器件型号:ADS1247

您好、先生、

我们使用 ADS1247 和 Pt100 测量温度、但充电时、测量的温度值会突然变化(终端设备 内部有电池)。  

下面是我的原理图:

从 原理图中可以看出 、/DRDY 引脚处于悬空状态。 这是否会导致上一个问题? 或者、您可以对 这个问题提出更好的建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    [引用 userid="471508" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010300/ads1247-ads1247-single-ended-measurement-data-suddenly-changes "]但在充电时,[/quot]

    您能解释一下这意味着什么吗? 这是否与电池充电相关? 还是其他东西?

    此问题是否仅在电池充电时发生、然后每隔一段时间都可以解决? 发生充电时、电源是否出现尖峰或压降? 我认为、您需要提供有关问题发生时发生的情况的更多信息、并提供有关数据如何出错的信息。

    DRDY 引脚是 ADC 的输出、因此可以保持悬空。 实际上、数据表建议使用这种条件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    该器件配有6000mAh 可充电锂电池。

    当该器件与不带适配器的内置电池配合使用时、PT100被放置在一个恒定温度箱中、并且温度可被测量为在正常范围内波动。  但是、当插入适配器时、测得的温度会在几度内波动( 容器温度在0.05度内波动)。

    我们尝试将 适配器的输出纹波控制在50mV 以内、温度也会波动至1度。

    我们想知道前面添加的原理图是否正确以及如何解决此问题。 我还在下面添加了电源电路、希望它能为分析提供一些帮助。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我从您发送的原始原理图中注意到、输入滤波截止频率非常高。 2x 10k 电阻器+ 10pF 电容可在800kHz 左右实现截止频率。 实际上、截止频率应在2-10kHz 左右、具体取决于您的数据速率。 此常见问题解答可能有助于解释为什么需要此功能: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    您还应该在基准输入上有一个匹配滤波器(尽可能多)。 现在、您在该路径中没有任何电阻、只有0欧姆电阻器。

    我不知道这将对您的问题有多大帮助、但进行这些更改肯定是最佳做法。

    您是否知道噪声进入系统的位置? 如果您使用 DMM 测量 ADC 输入、您是否看到了波动? 如果不是、您可以测量电源以查看它们是否在系统充电时发生变化? 我们需要尝试缩小噪声进入系统的范围、以了解如何改善噪声。 我怀疑您可能会看到一些接地反弹、其中电池充电以某种方式使 ADC 接地上下移动、从而导致数据错误。

    布莱恩