This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:1292芯片在某些区域的阻抗是非线性的

Guru**** 2973100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006512/ads1292-impedance-of-the-1292-chip-in-some-areas-were-nonlinear

器件型号:ADS1292

尊敬的专家

我们使用 TI 的 ADS1292评估板来测量阻抗。

验证方框图如下所示:

切换可变电阻管的值后、我们从 PC 读取返回的电压值以确定电阻、曲线如下所示:

可以看出、低于4000Ω Ω 时、电阻与电压具有良好的线性度、5000-9000的线性度也是线性的。 但是、在4000-5000时、电压会显著下降

重复了几次、获得了相似的结果。 电阻箱由外部设备测试、电阻值正确。

我想问您是否在那里遇到过这样的情况?导致这种情况的原因是什么?谢谢您1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您发帖。  

    为了便于说明、是否可以为您的测试提供更多信息。

    1.您是否在测试中使用交流或直流电流导联?

    2.可变电阻管是否连接在图中的 RA 和 LA 之间?

    3.图中的 ADS1292演示板是 TI 的 ADS1292ECG-FE 评估模块还是您的硬件?

    4.请提供用于测试的完整 ADS1292器件寄存器设置。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我们回答以下问题:

    1. 您是否在测试中使用交流或直流电流导联脱落?

      答:不、我们没有使用 交流或直流电流导联脱落。 导联脱落检测寄存器如下所示:

      

    1. 可变电阻管是否连接在图中的 RA 和 LA 之间?

      答:是的、我们将 RA 和 LA 连接到了可变电阻箱的两个端子。

    1. 您的图中的 ADS1292演示板是 TI 的 ADS1292ECG-FE 评估模块还是您的硬件?

       答:我们使用 ADS1292ECG-FE 评估模块。

    1. 请为测试提供完整的 ADS1292器件寄存器设置。

      答:请参阅下表:

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供更多信息。 我将与团队进行核实、然后返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TCT 专家

    任何建议 都 是很棒 的!