This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997EVM:如何开始读取4-20mA 的 SPI 传感器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010466/dac161s997evm-dac161s997evm-how-to-start-for-reading-spi-sensor-to-4-20ma

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件:DAC161S997ADS1220

大家好

我在这里是新的。  

您能否建议我们 如何开始读取4-20mA 的 SPI 传感器?

1.能否使用此 DAC  读取4-20mA 的 SPI 传感器?

2.如果1. 是的、  请建议我们 如何开始读取4-20mA 的 SPI 传感器?

3.如有必要,请建议使用硬件工具和软件工具进行此编码?

4.我发现这个电路板上的 SPI 引脚、它也连接到 IC DAC4-20 mA。 能否使用此 SPI 引脚连接 SPI 传感器? 欢迎任何人。

5.我怀疑为什么 IC DCA4-20mA 上的 SC 引脚始终为高电平。 我知道、检测 SPIdata 通常是"低电平有效"。 请向我们推荐。

请帮助、欢迎您。

此致、

早稻田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃塞达


    我并不完全确定您要问什么、但我认为数据表中的图表可能会回答您的问题。

    DAC161S997仅提供4-20mA 电流环路驱动、不与任何传感器进行通信。 从图中可以看出、您需要微控制器从传感器获取数据(图的左侧)、然后使用微控制器通过4-20mA 环路(图的右侧)发送数据。

    如果您使用的是 DAC161S997EVM、则可以通过连接到计算机的 USB 电缆来控制 DAC161S997。 如果您访问 DAC161S997EVM 登录页面、可以从 TI.com 下载软件。 此软件不会与除此板之外的任何其他器件通信、因此您无法使用它与传感器进行通信。

    您可以在以下链接中找到此内容:

    https://www.ti.com/tool/DAC161S997EVM#order-start-development

    最后、我们还提供了一些参考设计、作为一个示例、说明如何将这些设计整合在一起。 如果您转到以下链接、则可以看到用于2线4-20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器设计。 在该示例中、MSP430用作微控制器。 它与测量 RTD 的 ADS1220以及 DAC161S997通信、后者随后将信号发送到4-20mA 回路。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00095

    希望这将帮助您入门。 如果您有任何问题、请发帖。


    吴约瑟