This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速数据转换器专业版的采集选项

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010467/capture-option-of-high-speed-data-converter-pro

主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

您好、TI 专家、  

我使用 TSW14J56和 AFE58JD48运行 HSD Pro、如果取消选中"continuous caption"、则将每个通道的样本数设置为"65536"和"16"个通道、将触发选项设置为启用触发模式。 我使用1KHz 外部触发信号。  我在没有的情况下成功捕获了1个触发器。  

如果我检查"连续捕获"、我是否让软件在1kHz 触发信号上重复捕获数据?  

是否可以让 HSD 在手动停止之前一直捕获外部触发信号上的数据?

非常感谢、  

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于器件 AFE58JD48在 NDA 下共享、因此我们希望使会话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?