This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:支持的操作系统版本

Guru**** 2767495 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009216/dac8811evm-pdk-supported-os-version

器件型号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DAC8811EVM

您好!

我希望您确认用户是否可以 在 Windows 10下使用 DAC8811EVM。

根据以下用户指南,您只提到 Windows XP for OS。

www.ti.com/.../slau151a.pdf

那么、您能否确认 用户是否可以 在 Windows 10下使用 DAC8811EVM

(如果可能、请显示版本或内部版本号(例如 Windows 10 版本 xxxx、OS 内部版本 xxxx)

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    DAC8811EVM 在 Windows 10中不能原生工作。  新版本的 Windows 要求驱动程序进行数字签名、而 MMB0不是数字签名。  有一个部分变通办法要求将 PC 重置为安全模式、但并非所有公司的 IT 策略都允许这样做。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。

    您是否意味着 USB 驱动程序无法在 Windows 10下工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议将此 EVM 用于 Windows 10。  有一个特定的解决方法可能会使其正常工作、但它需要在 Windows 中更改某些设置并在安全模式下重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    我知道您不会在 Win 10下推荐此 EVM。 如果用户可以接受使用安全模式(测试模式)、我需要确认程序。

    您是否有 MMB0 E2E 的安装过程,如图所示?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656505/ads1298ecgfe-pdk-solution-to-install-ads1298ecg-fe-pdk-on-windows-10

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该器件、显示的步骤相同、但我认为这不是评估器件的最简单方法。  即使执行这些步骤、一些客户也无法使软件正常运行。

    DAC8811EVM 硬件仍可与某些外部 SPI/I2C 发生器配合使用、例如 MSP430 Launchpad 或 Aardvark 控制器。  您的客户可能更容易生成 SPI 信号以与器件通信、而不是执行以下步骤。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    我明白了。

    BR