This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:数据表中的错误和一些寄存器中对位函数的错误描述

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010024/dac8771-errors-in-datasheet-and-bad-descriptions-of-bit-functions-in-some-registers

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件:DAC8775

大家好、

你好。

在使用 DAC8771-EVM 进行开发期间、我们的客户在器件数据表中检测到一些错误。 请帮助确认。

1) 1)第13页、图1:应拆分时序图以演示不同的运行模式(同步和异步;LDAC 和清除信号行为)。

2) 2)第32页、公式5:该公式有误差、并已通过开发板验证。 它应该是:
  I_OUT = 48mA x (CODE/2^16)- 24mA。 如果不是、则代码与该范围的实际输出不匹配。

3) 3)第42页、图103:这应该是一个注释、说明如果相同的 DAC 配置仍然存在、则无需对5个寄存器进行循环来更新值。

4) 4)第49页、表9:位 CHA 未完全解释。 应通过以下公式完成:"置位时、该位启用 DAC 通道(...)"。

5) 5)第51页、表12:未对位 DCA 进行完全解释。 应在以下条件完成:置位时、该位启用降压-升压通道(...)"。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Joe 将在明天对此进行研究。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我认为最好将这个时序图真正拆分为四种情况(每个情况对应一个 VOUT 转换。 /LDAC=0是真正的异步模式、其中/LDAC 始终为低电平。 具有转换功能的/LDAC 实际上是同步模式、其中/LDAC 在/SYNC 变为高电平后进行转换。 另一个拆分可能用于 CLR 行为和时序、而另一个拆分可能用于/RESET 时序。

    2、正确、应针对±24mA 更新公式5。 所示公式对于±20mA 而言是正确的。

    3.正确。 这里有一些额外的说明。 我认为这是因为 DAC8771最初来自 DAC8775、它是一款四通道器件。 由于该器件中集成了多个 DAC、因此您可能需要单独配置每个 DAC、这可能意味着您需要完成整个序列。

    4和5。 该 CHA 和 DCA 也来自多通道 DAC8775。 对于该器件、您需要选择 DAC 或直流/直流转换器的通道以设置其配置。 对于 DAC8771、这是一个单通道器件、您将始终选择第一个通道(此处标记为 A)作为 CHA 和 DCA 进行编程。 对于 DAC8771、最好将这些位设置为1。

    吴约瑟