This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:ADC 功能的电源连接

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010244/ddc264evm-power-connection-for-adc-function

器件型号:DDC264EVM

尊敬的支持: 电路板上有三个电源连接(DDC264EVM)、请指导我完成 ADC 功能的电源连接。 非常感谢您的帮助。 ——谢长廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsang、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    有关根据需要配置电源的更多详细信息、请参阅 DDC264EVM 用户指南中的电源电路部分3.1。 该电路板不能单独由 USB 供电。 您可以为具有 J18的电路板提供单个电源(交流/直流壁式电源)。 要隔离模拟和数字电源、您需要为 J12和 J5提供电源。 请确保所有跳线都处于您所使用的电源配置的正确位置。 所有这些在第3.1节中进行了详细说明、您也可以参阅 EVM 跳线连接原理图。

    谢谢

    -TC