This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:如何将 AMC1204连接到 ARM 控制器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010260/amc1204-how-to-interface-amc1204-to-arm-controller

器件型号:AMC1204

您好!

 我想使用此 IC、但我要连接时钟和数据引脚、需要连接到哪个控制器引脚。 我使用的是 MKE16Z32VLF4控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    我在您的处理器上看不到能够接受 AMC1204位流输出的外设。  AMC1204数据表中指定的性能基于使用抽取率为256的 Sinc3滤波器。  如果您的控制器具有类似的功能、则应提供制造商提供的文档、说明如何设置控制器以及应使用哪些引脚。