This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6573:如何在10位中输出满量程

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009764/dac6573-how-to-output-full-scale-in-10bit

器件型号:DAC6573

我想我会将1024设置为输出满量程。
但是、设置256将导致满量程。
为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何发送数据帧? 该器件需要 MSB 数据字节和 LSB 数据字节、数据保持对齐。

    这意味着最后6位与总共16位无关。 另外、发送128时您得到的输出是什么?

    您能否向我发送数据帧范围截图以及数据和时钟? 另请发布您的原理图

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法设置低字节。 我认为初始值为0。 所以我不认为这是原因。 非常感谢。