This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:可编程 LPF 问题

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010025/ads8686s-programmable-lpf-questions

器件型号:ADS8686S

大家好、

对于 ADS8686S,它有一个内置的二阶抗混叠低通滤波器,但数据表中说“软件运行模式下提供可编程 LPF 选项”,这意味着当芯片处于硬件模式时,这意味着什么?

LPF 将被旁路? 或者 LPF 将默认为一个特定选项、那么我的下一个问题是哪一个? 在硬件模式下、是否有技巧可以将 LPF 设置为15kHz? 我根本不需要更改它、但我喜欢将它设置为15kHz。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    在硬件模式下、ADS8686S 上 LPF 的带宽取决于您通过 HW_RANGEL1和  HW_RANGEL0引脚选择的输入范围。 详细信息请参见下表、例如:

    • 如果您配置 HW_RANGELx=11来指示+/-10V 输入范围、LPF 的带宽将为39kHz。
    • 如果您配置 HW_RANGELx=10来指示+/-5V 输入范围、LPF 的 BW 将为33kHz。

    请注意 、LPF_CONFIG 寄存器中的 LPF_CONFIG[1:0]位为000b、这是 ADC 加电后的默认状态。

    如果首选15kHz 带宽、则可能需要使用软件模式或外部低通滤波器。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔