This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:内部温度传感器和 PGA 上的指令冲突

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009923/ads124s08-conflicting-instructions-on-internal-temp-sensor-and-pga

器件型号:ADS124S08

在 ADS124S08的数据表中、我正在阅读一些关于将 PGA 与内部温度传感器结合使用的冲突指令。 第52页显示、如果启用 PGA、增益必须限制为4。 这似乎意味着不必为内部温度传感器启用 PGA。 在第82页的系统控制寄存器字段说明中、数据表规定必须为内部温度传感器启用 PGA。

如果启用或不启用 PGA、则温度传感器的读数不受影响。 使用内部温度传感器时是否需要启用 PGA? 如果是、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    欢迎来到 E2E 论坛!  我建议启用 PGA、而不是禁用/旁路 PGA。  主要优势是输入阻抗更高。  温度与两个二极管之间的电压差成正比。    您可以在 ADS124S08数据表的第32页和图49中的模拟输入多路复用器图中看到该概念。  特定电流的二极管上的压降特性取决于所用的电流。  来自禁用 PGA 的输入偏置电流将拉取一些电流、这会影响测量精度。

    也就是说、如果不进行校准、温度测量可能不是那么精确。  如果测量不重要、 那么最终无论是否启用 PGA、它可能不会给您带来很大的影响。

    此致、

    Bob B