This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC07D1520:实时流式传输评估板问题的应用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009961/adc07d1520-application-of-real-time-streaming-evaluation-board-questions

器件型号:ADC07D1520

我已经查看过该文档。 但我不确定它是否可以用作实时流式传输。 文档中是否将"采集大小"描述为实时流式传输?

Acquisition Size (采集大小)-此设置显示并选择在每次采集中捕获的样本数。 默认情况下为4K 样本、设置为高达32K 样本。 较大的样本大小会增加等效的 FFT 带宽分辨率、但会增加存储器和降低采集时间。

根据我的理解、该器件将每4K/32k 个样本 FFT 结果显示一次、还是仅显示一次4K/32k 个样本 FFT 结果? 如果每4K/32k 个样本执行一次此操作、执行 FFT 的更新速率是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采集尺寸是 FPGA + ADC 采集卡(即、波形图)捕获的数据量。 它与 ADC 的固有功能无关。 这就意味着每次 FPGA 捕获时、它都会捕获4K 的样本、然后在 FFT 中处理以通过 Wavevision 软件进行显示。

    更新速率将受到 FPGA 中捕获的数据总线的限制、以及 FFT + USB 数据传输速率的 Python 处理中的额外开销。 这一点很难评论、因为这主要是由 PC 速度和 USB 传输速率决定的。  

    -Kang