This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:波形漂移问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008368/afe4404-the-waveform-drift-issue

器件型号:AFE4404

尊敬的 TI 合作伙伴:

我的客户选择 AFE4404设计血氧测量 product.no、而他们自己拥有设计测试板。

现在它们捕获 ADC 输出数据并 生成 仿真波形、发现波形漂移非常严重。 您能否帮助分析原因?例如噪声、布局或其他原因?

下面是原理图、软件和测试波形、供您参考。

part schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PPG_2D00_02_2D00_2021_5F00_6_5F00_8.txtadd查看测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey 您好、

    信号的基线漂移可由呼吸频率、肌肉震颤和身体内的生理变化引起、以响应各种刺激。
    尤其是 AFE 中没有用于停止此操作的参数、但可以在算法中加以注意。 消除这种影响的最简单方法是在算法中使用直流去除滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    除了软件句柄方法之外、我们是否有消除漂移的硬件方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在后处理过程中可以消除漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我们仅采用软件方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。