This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:同时获取 ECG (HR)和 PPG 数据

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009429/afe4403-getting-ecg-hr-and-ppg-data-at-the-same-time

器件型号:AFE4403

您好!

是否可以同时获取 PPG 和心率样本?

我在这里使用的是 AFE4403EVM、我能够在 GUI 中访问传感器数据、使用 SFH7050、红色常亮。

我是否需要为 HR 样本启用绿灯、如果是、我应该如何从 GUI 执行此操作?

此外、捕获后图形中可以看到哪些类型的数据? 是 PPG 还是 SpO2? 然后、我是否需要为 SpO2计算编写固件??

我的应用需要同时进行 PPG 和 HR 测量、我觉得 如果 PPG 和 HR LED 不能同时打开、它就不能运行。

此致、

Anurag