This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 威尔逊中心端子在 ADS1298R 中不工作。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009784/wilson-central-terminal-is-not-working-in-ads1298r

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好、先生、

我使用的是 ADS1298R ECG 前端模拟板。 我已经使用 SPI 通信与 LPC2378微控制器进行了连接。 所有操作都正常(寄存器写入和读取)、我还读取了通道2和通道3的数据。 但问题在于胸导联 V1到 V6导联、在打开 WCT 端子后、我无法获取任何数据。 我不知道该怎么办。 如果您提出要求、我还可以共享我所做的寄存器设置。 请建议一些解决方案、说明如何获取导联 V1至 V6的准确数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!! 感谢您发帖。

    胸导联(V1-V6)的 WCT 信号通过 CH1导出 LA、RA 和 LL 电极至 CH4。 有关 WCT 的实现和使用、请参阅数据表中的第9.3.1.7.3节。  WCT 信号将从外部连接到胸导联(V1-V6)通道的负输入端。  

    谢谢

    -TC