This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:如何使用 ADS7828测量负电压?

Guru**** 2992360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, ADC78H90, LMP2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008062/ads7828-how-to-measure-negative-voltage-by-using-ads7828

器件型号:ADS7828
主题中讨论的其他器件: ADC78H90、 LMP2021

大家好、支持者、

我们使用 ADS7828在运行时测量板载电压。

现在、我们必须测量额外的负电压轨。

您是否有任何建议在电源轨和 ADC 之间添加的电路来测量负电压?

感谢您的善意帮助。

此致、

LIN、S.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几种方法可以做到这一点、但我建议您自行研究哪种方法最适合您的用例。 有些电源转换器可以实现这一点、或者将电压升高也可以工作。  

    但是、这也取决于您的应用

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Cynthia。


    让我详细介绍一下我的应用。


    我打算使用板载 ADS7828监控 IC 的集成 LDO 输出,即-1V。 我将设计一个简单的运算放大器逆变器电路、因为它具有高输入阻抗、将-1V 转换为1V、然后让它进入 ADS7828。 在 E2E 上,我看到有人问过类似的问题:“使用 ADC 进行负电压和正电压测量”。 问题中提到的 ADC 是 ADC78H90、重播者提供了采用 LMP2021的推荐电路。 这就是为什么我刚才针对 ADS7828推荐的电路提出了上述问题的原因。


    在我的情况下,我首先想到的是:运算放大器的转换率应满足 ADC 的采样率。 那么、您是否有适合我的应用和 ADS7828的任何推荐运算放大器? 此外、您能否告诉我如何为 ADS7828选择合适的运算放大器?
    感谢您的善意帮助。

    此致、
    LIN、S.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入似乎都是直流输入、因此压摆率不应成为问题。  

    该器件的最大采样率为50kHz、与运算放大器的性能相比、实际上较慢、因此选项非常广泛。 我认为最好向运算放大器团队寻求有关这方面的指导。 我已经让他们知道、他们将对此帖子作出回应。  

    我要提到 的是、运算放大器和 ADC 有一组用于常见应用的电路。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、  

    请查看 Ron 电压调节常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942778/faq-voltage-scaling-for-almost-any-application-single-ended

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州