This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298:呼吸系统、如何实现外部呼吸电路?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298, ADS1294, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009542/ads1298r-ads1298-respiratory-system-how-to-implement-external-respiration-circuitry

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298ADS1294ADS1292R

您好!

我们正在开发基于 ADS1298或 ADS1298R 的12导联呼吸监控系统。

问题是、要使用内部呼吸模块、模拟通道1 "浪费"、仅获得11条导联。

可以使用外部呼吸电路的呼吸阻抗测量选项来解决该问题、如果有人可以指导我们完成该过程、因为似乎没有相关文档。

我们知道可以使用 ADS129x (如 ADS1294)来解决该问题、因为它似乎是最佳的组合、但我们希望尽可能减小最终产品中的占用空间。

如果 有任何其他方法、请告知我们。

感谢你能抽出时间!