This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:采样率为3dB 点?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009472/ads124s06-3db-point-at-sampling-rate

器件型号:ADS124S06

您好!

当我 从 ADC 中选择任何采样率并结合 sinc3或 LL 滤波器时、输出信号是3dB 点还是没有任何信号强度损耗?

感谢您的帮助。

Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我不能完全确定您的要求、因此我会给出我能提供的最佳答案。  模拟输入信号被转换为 Δ-Σ 调制器位流、数字滤波器基本上是一个低通滤波器、用于滤除在过采样/调制器过程中推入更高频率的量化噪声。  输入信号的任何外部频率也将被滤波。  例如、当使用10sps 的数据速率时、电力线周期频率也将在50Hz 和60Hz 下进行滤波。  因此、数字滤波器将对量化噪声和模拟输入信号进行滤波。

    如果您的目标频率超出所选的数据速率、则需要使用更快的数据速率来捕获该频率。

    如果这仍然不清楚或您需要其他信息、请再次咨询。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你们的快速反应,但我仍然不清楚。

    据我了解、所有 滤波器都具有一些特性、主要由频率响应曲线中的截止频率(-3dB)定义、如下所示:

    此假设对于 SINC 和 LL 滤波器也有效吗?  

    当我选择 ADC 的采样率时、这也定义了最大频率。 与正弦或 LL 滤波器结合使用时、采样率是否指定-3dB 截止频率或是幅度减小前所选采样率的最大频率。

    例如:采样率为1000SPS、滤波器为 sinc3 ->可记录的最大频率为1kHz -> 3dB 点处1kHz 信号的振幅是否?

    在我的应用中、我需要在采样率定义的整个频率范围内具有全幅值。

    此致、

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    ADS124S06器件是一款精密 ADC、其中传感器输出主要为直流、接近于直流或移动速度非常慢。

    所有低通滤波器都将具有截止频率。  根据滤波器类型、滚降响应可能会比每十倍频20 dB 更剧烈。  ADS124S06数据表第39页的图中显示了每种滤波器类型和数据速率的滤波特性。  表12显示了使用低延迟滤波器的每个数据速率的-3dB 截止频率。  表14中显示了一个相似的 SINc3滤波器截止频率。

    在您的示例中、使用 SINC 3和1000sps 时、表14中显示的截止频率为262Hz。  如果您需要采集1000Hz、则需要对滤波器截止频率为1046Hz 的 SINC 3使用4ksps 设置。

    此致、

    Bob B