This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ECS 的外部10MHz 晶体用法

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009732/ads1256-external-10mhz-crystal-usage-of-ecs

器件型号:ADS1256

尊敬的先生:

请检查是否没有问题、以便将 ECS 的10MHz 晶体用作附加文件。

e2e.ti.com/.../ECS.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    是的、该晶体应该可以接受、其规格与 ADS1256EVM 上使用的7.68MHz 晶体类似。

    只需确保晶振输出频率保持在 ADS1256数据表中给出的最小/最大参数范围内。

    如果您在调整晶体电路时遇到问题(即使其振荡)、请考虑使用分立式时钟振荡器而不是晶体。

    布莱恩