This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:可以通过 FPGA 开发板接收 AFE5818EVM 的数据?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009488/afe5818evm-can-the-data-of-afe5818evm-be-received-through-the-fpga-development-board

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818TSW1400EVM

AFE5818EVM 的数据能否通过 FPGA 开发板接收?

通过飞线将 FPGA 开发板连接到 LVDS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lingyi、

    我们从未尝试将 AFE5818 EVM 连接到除 TSW1400EVM 以外的任何 FPGA 开发板。 首先、通过飞线连接 LVDS 是一项艰巨的任务。 因为您有16个 LVDS 对和2个 CLK 对。 即使您尝试实现此目标、我也认为飞线不会支持足够的带宽来支持高达1Gbps 的 LVDS 线路速率。 因此、我们建议仅将 EVM 用于性能评估。  

    此致、

    Kalyan