This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:关于/CS 和 BUSY 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009380/tsc2046e-about-cs-and-busy-signals

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件:TSC2046

你(们)好

1。

请告诉我输入 Contol 位后的"忙"版本。

当"BUSY"=高电平时、"BUSY"是否被"DCLK"的下降边沿释放?

2.

请告诉我在“一次通信”期间“/CS =高电平”会发生什么情况。

"一个通信"期间的"/CS =高电平"被定义为当 DCLK 小于24 CYC 时。

如果在通信期间"/CS =高电平"、通信状态是否会复位、

如果在“/CS =低电平”时使用指定的通信格式,是否可以正确通信?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazunari、

    同样、在这里、您可以看到一些通信线路的屏幕截图。  如果/CS 为高电平并且 BUSY 输出将处于高阻抗状态、则不会与器件进行通信。  当/CS 为低电平时、控制字节被发送到 TSC2046、并且 BUSY 在一个 DCLK 周期内变为高电平、同时 MSB 正在被转换-它应该在命令字节之后的 DCLK 下降边沿变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom San:

    感谢您的快速回复。

    这个问题假定由于某些问题、主机端无法保持 CS 或 DCLK。

    我是否正确地理解了当 CS 变为高电平时、BUSY 和 DOUT 都变为空闲状态?

    如果我再次将 CS 设置为低电平并从头重新启动指定的通信格式、是否会出现问题?
    在之前的通信中中断的数据是否会继续输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazunari、

    是-当/CS 变为高电平时、BUSY 和 DOUT 都变为三态。  在所描述的情形中、您将重新启动命令字节。  这将重新启动捕获和转换过程、这一点根本没有问题!