This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818的工作温度

Guru**** 2471090 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007511/afe5818-operating-temperature-of-afe5818

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

尊敬的 TI 工程师:

AFE5818EVM 电路板通电后、电源显示电流输出约为1.5A、AFE5818芯片的温度非常高。 这是正常的吗?  AFE5818在正常运行期间的温度是否很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。 1.5A 电流是 EVM 板消耗的总电流、其中包括(AFE 电源+ LMK 电源+板载 LDO 电源)。 因此、预计电路板将消耗1.5A 电流。 当您说温度非常高时,您是否有任何可量化的测量?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan,

    感谢你的答复。 我没有测量芯片温度的设备,但当手指触摸时,我就会感到手指温度过高无法忍受。 根据经验、这种温度对于芯片来说太高了。  我的器件是否有问题或这种现象对于 AFE5818而言是否正常、 在该温度下长时间运行时是否会影响芯片的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度无法承受的一个可能原因是器件可能 会在两者之间造成任何 ESD 损坏。 您是否能够使用 EVM 捕获数据? 如果是,设备(所有通道)是否满足增益、SNR、HD 等基本性能指标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan,

    我们的 TSW1400EVM 暂时不可用、因此无法测量 SNR 和其他参数。  但我使用 DS18B20测试 AFE5818的表面温度。 加电后、18B20显示屏的温度达到60℃。 您能告诉我 AFE5818芯片上电后的工作温度和功率范围是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在60度外壳温度下 、对于默认功耗、大约结温为 b/w 75至80度。 我们希望这是正常的。

    在默认情况下、上电后器件可能会消耗2.5W 功率。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢 !