This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:将 INA129仪表放大器 IC 连接到 ADS8689

Guru**** 2522470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008187/ads8689-connecting-the-ina129-instrument-amplifier-ic-to-ads8689

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: INA129

您好!

我考虑使用 ADS8689的模拟输入电路板。

我想将 INA129仪表放大器 IC 连接到 ADS8689的 AIN_P 引脚。
(INA129输出信号为直流到10kHz)

如果 您对 ADS8689和 INA129之间的兼容性有任何了解、请告知我们。

我过去在另一个模数转换器和另一个放大器电路之间的兼容性方面遇到过问题、所以我已经确认了上述情况、以防万一。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时的故障详细信息如下所示。

    - AD 转换器的输入信号稳定需要很长时间。
    -由于使用另一个放大器 IC 替换它,信号稳定之前的时间大大缩短。

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    ADS8689不能很好地满足您的要求、因为该 ADC 具有内部 LPF、其带宽为15kHz、因此您的高频信号(10kHz 等)将衰减和失真、请参阅数据表中图7-5中的幅度响应。 您需要具有更高 BW 滤波器或没有滤波器的 ADC。 您的信号范围/类型是什么? 您对 INA129的增益是多少? 您需要什么 ADC 采样率?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    我的文本中存在错误。

    正确:INA129输出信号为直流到1kHz

    错误:INA129输出信号为直流到10kHz

    ***其它信息***

    信号范围:-9.5V 至+9.5V。

    信号类型:正弦波。

    ADC 采样率:3kHz

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    您的信号是差分信号吗? 您是否打算将 INA129配置为 G=1?  

    您计划使用的 ADC 采样太低、因为每个周期只能获得3个采样。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    INA129的输入为差分信号。

    INA129的增益为1。

    我对采样率进行了重新思考。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    我认为将 INA129与 ADS8689搭配使用不存在任何潜在问题。 我可以帮助您在完成时查看原理图并进行共享。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    我将设计一个结合 ADS8689和 INA129的电路。   

    在 我的电路设计过程中、如果我遇到有关 ADS8689的其他问题、请告诉我。

    此致、

    网状网络