This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:ADS8422 -如何将32个 BUSY 信号(引脚36)连在一起

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06, ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009111/ads8422-ads8422---how-to-tie-together-32-busy-signals-pin-36

器件型号:ADS8422
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G06

我需要将32个 ADS84221连接在一起(引脚36 BUSY)。 我希望获得该输出的确切规格。

这32个引脚将连接在一起并连接到 FPGA Cyclone 5 (Altera)的一个引脚。

最好的方法是提供一些原理图建议、以便能够连接所有这些引脚、并且一个组件只能构建一个忙信号。

我已经使用了一个简单的二极管(阳极到引脚36、所有阴极都短接)连接到每个 ADS84221、但我不喜欢这个解决方案。

如果您有任何关于此主题的应用手册、我们将不胜感激。

信号 BUSY 用于 Altera 的 FPGA Cyclone 5。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fouad、您好!

    除了可编程逻辑器件之外、我还不知道可使用的具有32个输入的单个器件。  我建议使用开漏逆变器、并使用单个上拉电阻器将所有输出连接在一起。  只有当所有输入为低电平时、输出才会变为高电平、这表明所有 ADS8422都完成了输入转换。  SN74LVC1G06采用0.64mm^2封装、可放置在每个 ADS8422旁边。

    我假设所有转换器使用相同的/CONVST 信号。  在/CONVST 被拉低后、您只需延迟 t-D2=225nS 的最长时间、然后从每个 ADC 读取数据即可。  所有 ADC 都将完成转换、并在所有额定条件下以225nS 或更低的速率提供数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢您的回答。

    您已经解决了我的问题。

    Fouad Brikci