This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:在器件#39;s 内部时钟信号或 SPI SCLK 信号上执行转换

Guru**** 2782285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009517/ads8688a-conversion-performed-on-device-s-internal-clock-signal-or-on-spi-sclk-signal

器件型号:ADS8688A

大家好、

我可以请求你帮助吗? 在查看 ADS8688A 第8.4.1.1.1节和 8.4.1.2事件1的数据表时、我有一点小问题:

内部时钟是否与 ADC 的振荡器相关? 还是 SPI SCLK 信号 或其他信号? 如果是其他信号、请详细说明。 谢谢你。
2.如果问题1的答案是肯定的(ADC 的振荡器)、 则时钟是否始终处于活动状态?

我的客户表示 、当没有应用 SPI /SC 时、他需要 ADC 保持完全安静。 这是可行的吗?

我希望收到你的答复。 非常感谢您的参与。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    ADC 具有与 SCLK 无关的内部转换时钟。

    2.是的。

    是的、ADS8688A 支持硬件(/RST/RD)和软件(程序寄存器中的 PWR_DN)断电模式、该模式可使包括内部基准和缓冲器在内的所有内部电路断电。 但是、请注意、器件上电和转换所选模拟输入通道需要至少15ms 的延迟。 此外、请注意、硬件断电模式会将程序寄存器复位为默认值、但软件断电会保留程序寄存器之前的配置。

    此致、

    戴尔