This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118 RTD 接口

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009469/ads1118-ads1118-rtd-interface

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1120

您好!

你好。 我有一位客户对 E2E 论坛主题有疑问。

请参阅下面的查询。 非常感谢。

在下面 的线程中、有一个建议用于连接 ADS1118的3线 RTD 接口的电路。

e2e.ti.com/.../issues-using-ads1118-and-3-wire-rtd-pt1000-in-wheatstone-configuration

 对于 PT100 3线 RTD 接口的 R 和 RREF 电阻器值有什么建议?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    通常、您会使用具有差分基准输入和集成电流源的 ADC 进行 RTD 测量。 ADS1118没有这两个组件、因此不是 RTD 应用的理想 ADC。

    相反、我建议使用 ADS1120、这是另一个包含这两个特性的16位 Δ-Σ ADC。 ADS1120数据表专门包含一个有关3线 RTD 应用(9.2.2)的部分。

    此外、我们还有一个出色的配套资料、其中包含有关 RTD 测量电路的大量重要信息。 请让您的客户查看此信息、因为它将帮助回答他们的许多问题: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    布莱恩