This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:在不使用 TSW14J56EVM 的情况下使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009222/ads54j60evm-using-without-tsw14j56evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

你好。

由于我们的客户将仅使用 ADS54J60EVM 并开发自己的软件来读取/显示 ADC 波形,因此他们能否仅为 ADS54J60EVM 供电并使用其 USB 在没有 TSW14J56EVM 的情况下控制寄存器?

此外、时钟发生器(LMK04828)有两个 SYSREF 时钟:一个连接到 ADC、另一个连接到 FMC 连接器上的 FPGA。   由于它们都用于多帧 JESD 帧对齐、因此它们认为应将它们设置为相同的频率。  对于其设置(LMFS=8224、K=10)、ADC SYSREF 和 FPGA SYSREF 信号的 SYSREF 为3.125MHz。  这是可以的吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    ADS54J60EVM 可独立运行。 该板具有自己的 GUI、用于对 ADC 和 LMK 进行编程。

    SYSREF 基本上=数据速率/(K * N) 、其中 N 是任何整数。 如果不知道数据速率、我无法告诉您 SYSREF 速率是否正确。  

    对于接收器和发送器器件、SYSREF 不必相同、但在大多数情况下通常是相同的。

    此致、

    Jim