This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:开/关时的长期可靠性

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008977/ads1261-long-term-reliability-powering-on-off

器件型号:ADS1261

您好!

降低我们希望打开/关闭全部5秒的 ADC 的功耗。 我们将启用 ADC 电源、获取几个样本、然后禁用电源5秒。 这种方法是否会给您带来一些长期的可靠性问题?

如果电源完全关闭、ADC 的启动时间有多长?  
 硬件/软件断电中的电流需求是多少?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我们不会测试 ADS1261与下电上电相关的长期可靠性、因此我没有任何数据可用于共享、从而确切确定这对器件的影响程度。 但是、我们还有许多其他工程师对其 ADC/系统进行电源循环、并且没有听到他们的任何反馈、即此操作会降低器件的长期性能。 也没有任何真正的物理原因来说明这种情况。

    数据表中的图5显示了启动时间。 一旦电源电压斜升、需要考虑两种时间长度:ADC 通信的上电阈值电压(tPRCM)和转换启动的 ADC 通信(tCMCN)。 数据表的第7.7节中将这些时间分别列为2^16 (典型值)和512 (最小值) 1/fCLK、其中 fCLK 是提供给 ADC 的时钟信号的频率(不要与串行时钟 SCLK 相混淆)。 ADS1261具有一个支持 fCLK = 7.3728MHz 的内部振荡器。

    根据数据表、ADS1261在断电模式下的功耗为0.1mW (典型值)/ 0.2mW (最大值)。

    布莱恩