This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:2Vpp 对吗? 该规格是否指的是 ADC 的输入?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009132/adc3221-2-vpp-correct-does-this-specification-refer-to-the-input-at-the-adc

器件型号:ADC3221
主题中讨论的其他器件: THS4541

大家好、

您能否查看以下客户问题并建议使用运算放大器、请回答?

对于当前项目、我目前正在寻找一种双通道(同步) 12 ADC 且>=25MHz 的测量技术。
计划使用无源抗混叠滤波器(Ri = Ro = 50Ohm 时计算)。
方框图的草稿

其中一种可能是 ADC3221。
模拟输入电压范围为+/-0.5V -因此将上述电压减半。
或者不是?
以下是数据表的摘录:



2Vpp 规格是否正确? 该规格是否指的是 ADC 的输入?

对于此应用、您会建议使用哪种放大器?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    是的、这是在两个输入引脚之间。 根据数据表、差分模拟输入可为2Vpp、但仅当频率低于450MHz 时。 对于650MHz 和450MHz 之间的输入、最大输入为1Vpp。

    ADC32xxEVM (请参阅随附的)具有 THS4541差分放大器、该放大器可能是一个选项。 我建议与高速放大器组联系以了解更多选项。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1464.ADC32XXEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf