This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:产品规格和测试条件查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008888/ads7138-q1-product-spec-and-test-condition-inquiry

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138

大家好、TI 支持团队

客户希望使用 ADS7138替代 ADS7138-Q1。

数据表上列出的温度规格似乎相同。

相同的温度规格是否正确?

此外、ESD 测试的测试条件似乎有所不同。

当然、我认为汽车产品的测试场所或测试机构会有所不同、但您如何检查测试条件是否不同?

请咨询、因为数据表上写入的认证编号和测试类型存在差异。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表保存的信息最准确、目录器件的额定温度似乎高于大多数目录器件。  

    至于 ESD 测试、符合-Q1标准的器件会根据汽车标准的器件的要求执行不同的测试。 测试条件由 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001合规性设置的外部要求决定。   一个主要区别是 AEC Q100要求角落引脚上的750V 规格  

    此致

    Cynthia