This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:支持 NTC 传感器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1, ADS1148, ADS114S08, ADC-TEMP-SENSOR-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007399/lmp90080-q1-supports-ntc-sensor

器件型号:LMP90080-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS114S08

您好!

请告诉我、多通道 AFE LMP90080-Q1是否可用于 NTC (数据表中未提及)等其他温度传感器类型。

我们是否有任何内置 SAR ADC 的 AFE?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您的应用是否需要符合-Q1标准的器件? 如果没有、我们还提供其他更新的 ADC 选项。

    此外、从您的最后一个问题中可以了解 Δ-Σ ADC 是否需要 SAR? 通常、我们看到工程师使用 Δ-Σ ADC 进行温度传感器测量、例如 NTC、因为这些感应参数变化非常缓慢、需要更高的精度。

    请告诉我、我们希望能够为您的应用确定正确的器件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的大力支持!

    我们的应用不需要 Q1认证。 请给我指出这些新的 ADC 选项吗?

    这用于连接温度传感器(PT100、KTY84-130、NTC10k / NTC30k)。 我们希望在传感器类型之间进行更改、只需进行软件更新、无需更改硬件。 Δ-Σ 也很好(无速度要求)。 如果是 SAR ADC、12位分辨率就足够好了。

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    感谢您的反馈。

    然后、您可以使用 ADS114S08等器件、它是 ADS1148的下一代版本。

    与 ADS1148相比、ADS114S08具有更多的模拟输入通道、因此您应该能够使用 ADS114S08测量最大 NTC 数量、而无需更改硬件。

    此外、与 ADS1148类似、ADS114S08具有可用于偏置 NTC 电阻分压器的 REFOUT 引脚。 但是、ADS114S08内部 VREF 是2.5V 基准(而 ADS1148上为2.048V)、因此您可以使用 ADS114S08从电阻分压器获得稍高的动态范围。

    如果您想测量接地基准(单端)信号、ADS114S08还具有 PGA 旁路功能。 ADS1148也没有此功能。

    我会检查该 ADC 以查看它是否满足您的应用需求。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Byan、

    我们需要将其中一个传感器从 NTC10k 或 NTC30k 或 KTX84-130或 PT100或 PT1000连接到 ADC 的同一通道。

    并根据连接的传感器从 ADC 中的可控激励电流中激励传感器、同时通过软件控制、更改增益以进行温度测量。

    由于我们不需要更多的通道数、使用 ADS1148是否可以做到这一点?

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您应该能够提出一个配置来使用 ADS114S08来测量所有这些传感器类型。 我可以看到的主要挑战是您的输入端子是否受限。 例如、如果您需要将 NTC 和 RTD 连接到相同的输入端子、则可能需要某种外部开关来打开/关闭电路的某些部分、包括 NTC 的偏置电阻器 (例如、如果 RTD 已连接、则不能位于 IDAC 路径中)。 如果您想提供有关 NTC 和 RTD 如何物理连接到电路板的更多信息、例如4端子块、那么我可以尝试帮助提出输入方案。 或者、如果这一切都是有道理的、您可以从这里获取它、那么我将向您介绍一些有用的配套资料:热电偶和 RTD 指导手册

    这些文档包含有关这些模拟传感器类型以及所有常见配置以及它们如何连接到 Δ-Σ ADC 的大量信息。 请注意、TC 包含一些有关 NTC 配置的信息、因为 NTC 可用于 TC 测量中的冷端补偿。

    我们还有适用于 ADS114S08 (而非 ADS1148) 的温度感应固件:www.ti.com/.../ADC-TEMP-SENSOR-FW。 此 FW 包含测量最常见模拟温度传感器时的 ADS114S08配置设置。 它还包括线性化例程、例如查找表、多项式等、适用于这些相同的传感器。 此固件当前不适用于 ADS1148。

    我建议您查看此配套资料、因为它将使您的设计更易于实施。

    布莱恩