This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM GUI 仅显示一个通道 ADC0

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008680/ads1261evm-ads1261evm-gui-shows-only-one-channel-adc0

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261、

尊敬的 TI 支持:

对于一个项目,我需要使用 ADS1261并开始使用它的 ADS1261EVM。

它会引入寄存器映射并打开数据 nalyzer 工具、但在数据分析器工具中、它只有一个 ADC0复选框。

我无法读取全部10个通道。

感谢您的提前帮助、

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    ADS1261是一款多路复用器 ADC、每次仅对一个通道进行采样。 此 EVM 的 GUI 允许您在当前配置的 MUX 通道上捕获数据。 您可以重新配置多路复用器、然后在不同的通道上捕获数据;遗憾的是、此 GUI 无法自动循环每个多路复用器通道并返回多通道结果。

    这是一个常用的功能、  我们正在考虑如何在未来的 GUI 中支持此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christopher、很高兴知道这是一个常见问题。